Sección 6

EverFRESH y preparación del pre-viaje del contenedor

6.1Preparación del sistema de pre-viaje

Se entregan estas instrucciones para la configuración adecuada del sistema EverFRESH antes de poner la carga en atmósfera controlada. Estas instrucciones no incluyen la preparación de la caja.

Antes de proceder con los preparativos, ponga el interruptor ON/OFF y el disyuntor de circuito en la posición OFF. Desconecte el cable de alimentación de la unidad. Siga todos los procedimientos locales de bloqueo / etiquetado.

Este procedimiento es para la Inspección de Pre-viaje en un contenedor vacío y totalmente ventilado.

Tabla 6–1  Inspección de pre-viaje

Procedimiento

 

Revise si el contenedor tiene daños estructurales / limpie los residuos de las barras “T”.

 

Compruebe que los drenajes del piso estén sellados.

 

Compruebe que la manguera de drenaje de la sección del evaporador no esté dañada.

 

Compruebe que la manguera de drenaje de la sección del evaporador esté llena de agua.

 

Cambie los filtros de material particulado en el sistema EverFRESH.

 

Compruebe que el panel de reposición manual de aire esté equipado con collarines (79-04064-00).

 

Cambie el filtro de entrada del compresor de aire.

 

Compruebe que la etiqueta multilingüe del panel de reposición de aire manual esté puesta (vea la etiqueta abajo).

 

Apriete los pernos del panel de acceso a 60 pulgadas-lbs.

 

Cargue la última versión del software del contenedor (6315 o superior).

 

Verifique que la opción EverFRESH está activada en el código Cd71.

 

Verifique que EverFRESH esté funcionando a través de “AutCA” en el menú Pre-viaje. Vea el procedimiento a continuación.

 

Pruebe si hay fugas en la caja y verifique que cumpla con las especificaciones sobre fugas. Vea el procedimiento a continuación.

 

Resultado de la prueba de fugas ____________ minutos

 

Seleccione los niveles deseados de CO2 y O2 en el código Cd71.

 

6.2Preparación del contenedor

Verifique si las puertas traseras del contenedor y sus manillas están en buenas condiciones. Revise si están bien colocadas las etiquetas en el contenedor y en la unidad de refrigeración. Siempre verifique visualmente si no quedan personas dentro del contenedor antes de cerrar las puertas.

6.2.1Verificación de la caja / prueba de fugas

Cuando utilice el sistema EverFRESH, la caja debe ajustarse a niveles de fugas para mantener el control de los puntos de referencia de O2 y CO2. El requerimiento mínimo de la caja es una caída de presión de 2 pulgadas (50mm) a 1 pulgada de columna de agua (25mm) durante cuatro minutos o más para un contenedor de 40 pies. Se recomienda verificarlo antes del viaje.

Para esta verificación, algunas unidades pueden venir equipadas con dos puertos de conexión de presión en la parte delantera de la unidad. Uno de los puertos se conecta a un suministro de aire presurizado y el otro a un manómetro Magnehelic. El manómetro monitorea el nivel de fugas del contenedor. Consulte Figura 6.1.

Figura 6.1  Puertos de conexión de presión

leakage-test-ports.png 

Si los puertos no están disponibles, se debería instalar entonces un conjunto de disco de panel de reposición de aire manual (parte #79-04098-03) con dos puertos de carga. Consulte Figura 6.2.

Figura 6.2  Conjunto de disco (79-04098-03) con puertos de carga

disc-assy-charging-ports.jpg 

Antes de realizar la prueba de fugas:

Tape los drenajes de piso con tapones.

Verifique que la línea de drenaje de condensado de la unidad esté llena de agua.

Compruebe que el panel de venteo de aire manual esté herméticamente cerrado.

Inserte un tapón en la manguera de drenaje. Instale la cortina del contenedor en la puerta trasera.

Cierre la puerta herméticamente.

Instale la cortina de la puerta (número de parte 76-50036-01) en el riel de cortina instalado en la parte posterior del contenedor. Para ver instrucciones, consulte Sección 6.3. Siempre use una cortina nueva, ya que una pequeña rotura podría hacer fallar la prueba.

Después de conectar los manómetros, abra el suministro de aire y regule la presión a 40-60 psi. Cuando el manómetro Magnehelic (Figura 6.3) indique 2.5 pulgadas de columna de agua, cierre el suministro de aire. No exceda de 3.5 pulgadas de columna de agua.

En el manómetro Magnehelic monitoree la caída de presión de aire en el contenedor. Cuando el manómetro Magnehelic indique 2 pulgadas de agua, inicie un temporizador. Cuando el manómetro Magnehelic indique 1 pulgada de agua, detenga el temporizador. El tiempo debería expirar en no menos de cuatro minutos para un contenedor de 40 pies. Si es menos que el tiempo requerido, deberá verificar si hay fugas en el contenedor. Vuelva a presurizar la caja a 2.5" de agua y rocíe las potenciales áreas de fuga con una solución jabonosa y selle las fugas. Tenga en cuenta las áreas internas y externas que se debe revisar habitualmente como se describe en los párrafos siguientes.

Figura 6.3  Manómetro Magnehelic (Kit # 07-00177-20)

fig367_ur.png 

Verificaciones externas:

Verifique si hay filtraciones con las siguientes pruebas recomendadas. Vuelva a presurizar el contenedor a 2 pulgadas de columna de agua y busque filtraciones en las áreas siguientes con una solución jabonosa (mezcla de detergente lavavajilla y agua) que produzca burbujas.

Inspeccione los paneles de acceso de la unidad del evaporador. Verifique que la empaquetadura esté en la posición adecuada. Apriete los pernos de los paneles a 60 pulgadas-lbs y use una pistola selladora, si es necesario.

Inspeccione la línea de salida de drenaje de deshielo. Si hay fugas, haga otras verificaciones y vuelva a inspeccionar internamente.

Inspeccione las juntas de la unidad y la caja del contenedor. Use una pistola selladora, si es necesario.

Inspeccione las conexiones pasatabiques. Asegure y use una pistola selladora, si es necesario.

Inspeccione los drenajes de piso bajo el contenedor (si son accesibles). Si hay fugas, complete las verificaciones externas y vuelva a inspeccionar internamente.

Inspeccione los sellos de la puerta trasera. Compruebe que la cortina esté correctamente instalada (debiera ser visible en todo el perímetro de las puertas si está instalada sin riel de cortina). Retire e instale una cortina nueva. Despresurice el contenedor antes de abrirlo.

Verifique que el panel de reposición manual de aire esté equipado con collarines (Figura 6.4), # parte 79-04064-00.

Figura 6.4  Collarines de panel de reposición de aire

fig366_uv.jpg 

Verificaciones internas:

Retire la presión dentro del contenedor y realice las inspecciones indicadas abajo. Al completar las verificaciones y las reparaciones asociadas, se recomienda volver a probar la unidad para verificar que cumpla con el nivel requerido.

Inspeccione si la cortina tiene roturas. Reemplace la cortina.

Inspeccione los drenajes de piso del contenedor. Verifique si están adecuadamente sellados. No se pueden usar drenajes estándares.

Inspeccione la línea de salida del drenaje de deshielo. Confirme que la línea de drenaje esté llena de agua.

Inspeccione si hay daños en la pared interna. Repare con una pistola selladora, si es necesario.

Inspeccione si hay daños en las uniones entre el piso y las paredes y el piso y las conexiones pasatabiques. Repare con una pistola selladora, si es necesario.

6.3Cortina del contenedor

Dentro del contenedor puede existir una atmósfera potencialmente peligrosa y bajos niveles de oxígeno. Ventile antes de ingresar. Manténgase alejado de compuertas y paneles de acceso mientras ventila. Consulte Sección 3.6.

Herramientas requeridas:

Herramienta de cuña de cortina CA (paquete de 5: 07-00573-00PK5)

Pinzas de cortina (paquete de 50: 34-50093-01)

Herramienta de corte manual afilada (compre localmente)

* Comuníquese con su representante local de CAP para determinar las cantidades

Kit 76-50036-02:

Cortina (58-04153-02)

Cinta (58-66775-00)

Etiqueta de advertencia (69NT--35--1618)

Instrucciones (62-11921-00 Rev C)

6.3.1Instalación de la cortina

1.Abra las puertas traseras de la caja del contenedor e inspeccione si hay suciedad o daños en el riel de la cortina (bordes del riel). Limpie la suciedad y corrija los bordes afilados que encuentre en el riel.

curtain_inspect-track.jpg 

2.Despliegue completamente la cortina de la puerta. Alinee la flecha con la marca “CENTER” en la mitad de la abertura de la puerta (Figura 2a). Compruebe que puede leer “CENTER”, ya que es el lado exterior de la cortina.

curtain_center-arrow.jpg 

El lado plano de la cinta se presiona introduciéndolo en el riel.

curtain_ribbon-into-track.jpg 

3.Use las pinzas sujetadoras para alinear la línea de la cortina de polysheet dentro el riel a lo ancho de la parte superior del contenedor. Utilizando esta línea, la cortina se mantendrá recta.

Pre-Trip-Preparation00061.jpg 

4.Desenrolle la cinta de cortina y marque el punto medio.

5.En el punto medio de la cinta, inserte la cinta de cortina en el canal de cinta en la flecha marcada “CENTER” de la cortina.

6.Presione la cinta en la parte posterior del riel de la cortina y asiente el frente de la cinta dentro del riel empujando en el borde exterior.

curtain_seat-ribbon-into-track.jpg 

Al retirar las pinzas sujetadoras, tenga cuidado de no dañar (rasgar) la cortina.

7.Inserte la cortina en los canales laterales y a lo ancho del riel inferior utilizando las pinzas sujetadoras según se requiera. Asegúrese de que la cortina esté estirada en la abertura. Elimine los pliegues o arrugas que puedan causar fugas de aire.

8.Use la herramienta de instalación de cinta para terminar de insertar la cinta de la cortina.

9.Repita los pasos 3 - 8 al otro lado de la puerta.

10.En el punto de contacto de la cinta, superponga aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) y corte con cuidado el exceso de cinta superpuesto. Asegúrese de que la cinta esté completamente insertada y que la cortina esté asegurada.

curtain_cutoff-excess-ribbon.jpg 

11.Coloque una etiqueta de advertencia en la parte exterior de la cortina.

curtain_place-warning-label.jpg