Sección 9

Declaración de Conformidad de la UE

logo_carrier_transicold_blue.png 

Serial Number / Seriennummer / Serienummer / Número de serie:
__________________ - __________________

Manufacturing Date / Herstellungsdatum / Fremstillingsdato / Fecha de fabricación:

__________________

 

Declaración de Conformidad de la UE

We, manufacturer:

Wir, der Hersteller / Vi, fabrikant / Nosotros, el fabricante:

Carrier Transicold Pte Ltd

         251 Jalan Ahmad Ibrahim

Singapur 629146

   Declare, under our sole responsibility, that the NaturaLINE Container Unit:

Erklären, eigenverantwortlich, dass die NaturaLINE Container-Einheit / Erklærer, som eneansvarlige, at Natu­raLINE Container enhed / declara bajo su responsabilidad única que las unidades de contenedor NaturaLINE:

Models (Modelle / Modellerne / Modelos): 69NT40-601 - 100 to (bis / til / hasta) 199

are in conformity with the provisions of the following European Directives:

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien ist /er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver / cumplen con las disposiciones de las siguientes directivas europeas:

      Machinery Directive 2006/42/EC following Annex VIII
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, folgender Anhang VIII / Maskindirektiv 2006/42/EF, tillæg VIII / Directiva de maquinaria 2006/42/EC según Anexo VIII

      Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU following Annex II
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, folgender Anhang II / Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv 2014/30/EU, tillæg II / Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU según Anexo II

      Pressure Equipment Directive 2014/68/EU following Module A2.
Druckgeräte-Richtlinie (PED) 2014/68/EU, folgendes Modul A2./ Direktiv 2014/68/EU, Modul A2 om tryk­bærende udstyr / Directiva de equipos de presión 2014/68/EU según Módulo A2.

PED Notified Body / PED Dafür benannte Stelle / bemyndigende organ / Organismo notificado según directiva PED:
Bureau Veritas Services SAS nr 0062 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux, France
Certification Number / Zertifizierungsnummer / Certificeringsnummer / Número de Certificación:
CE-0062-PED-A2-CPG001-20-SGP-Rev-B

   Radio Equipment Directive 2014/53/EU Annex II (with select options)
Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU Anhang II / Radio udstyrs direktiv 2014/53/EU, tillæg II (med valgmuligheder) / Directiva de equipos de radio 2014/53/UE Anexo II (con opciones de selección)

This PED assembly contains the following equipment which was subject to its own CE Marking:
Diese PED-Baugruppe enthält die folgenden Geräte, die ihrer eigenen CE-Kennzeichnung unterliegen / Denne PED-montering indeholder følgende udstyr, der er underkastet egen CE-mærkning / Esta unidad conforme a directiva PED incluye los siguientes equipos sujetos a su propia marca CE:

Component
Komponente / Komponent / Componente

Conformity Procedure
Konformitätsverfahren / Overensstemmelses­procedure / Procedimiento de conformidad

Flash Tank / Entspanner / Ekspansionstank / Tanque de expansión
Pressure Relief Valves / Ueberdruckventil /
Overtryksventiler / Válvulas de alivio de presión
High Pressure Switch / Hochdruckschalter / Højtrykskontakt / Interruptor de alta presión

Module A2 / Modul / Módulo A2

Module A2 / Modul / Módulo A2

Module B+D / Modul / Módulo B + D

The following Harmonized Standards were applied for this equipment:
Folgende harmonisierte Normen wurden für diese Geräte angewendet/ Følgende harmoniserede standarder blev anvendt til dette udstyr: / Los siguientes estándares homologados se aplican a este equipo

Machinery Directive
Maschinenrichtlinie / Maskindirektiv / Direc­tiva de maquinaria

EMC Directive
EMV Richtlinie / EMC direktiv / Directiva EMC

RED Directive / RED Richtlinie / Directiva RED
(with select options / Mit bestimmten Auswahl­moeglichkeiten / med valgmuligheder / con opciones de selección)

PED Directive
Druckgeräte-Richt­linie / PED-direktiv / Directiva PED

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2006

EN 13857:2008

EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005

EN 55011:2009

EN/IEC 60950:2011, EN 62311:2008

EN 300 328 v2.1.1, EN 300 440 v2.1.1

EN 301 511 v12.5.1, EN 301 908-1 v11.1.1

EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-3 v2.1.1

EN 301 489-17 v3.1.1, EN 301 489-52 v1.1.0

EN 378-2:2016

The following technical standard was applied for this equipment / Folgende technische Norm wurde für diese Geräte angewendet// Følgende Tekniske standarder blev anvendt til dette udstyr / El siguiente estándar técnico se aplicó a este equipo: ISO 1496-2:2008

Person established in Europe authorized to compile a copy of the Technical File:
In Europa ansässige Person, die berechtigt ist, eine Kopie der technischen Dokumentation zu erstellen/ Ansvarlig person i Europa udpeget til at udarbejde en kopi af den tekniske fil / La persona establecida en Europa autorizó la compilación de una copia del Archivo Técnico:

Shaun Bretherton

Service Engineering Manager of CTL Rotterdam

Pittsburgstraat 21 3047 BL Rotterdam, Netherlands

DOC-docusign.jpg 

Nader Awwad, Engineering Director

Carrier Transicold

P.O. Box 4805

Syracuse, New York 13221, USA

(Authorized person to sign declaration on behalf of the manufacturer)

(Person, die zur Unterzeichnung der Erklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist / Bemyndiget person skal underskrive på vejne af fabrikanten / Persona autorizada a firmar la declaración en representación del fabricante)

Carrier Transicold Division, Carrier Corporation

P.O. Box 4805 Syracuse, New York 13221 USA

Part no. / Teilenr: 62-10144-114 Rev F
English / Deutsch / Dansk / Español