Seção 2

Introdução

2.1Introdução

As unidades da série de modelos 69NT40-601-XXX Carrier Transicold são feitas de uma estrutura leve de alumínio, projetadas para encaixar na parte frontal do contêiner, servindo como sua parede frontal.

São unidades inteiriças, indepentendes e totalmente elétricas, que incluem sistemas de resfriamento e aquecimento para proporcionar o controle preciso da temperatura.

As unidades são fornecidas com uma carga completa do refrigerante R-744 (CO2) e óleo lubrificante do compressor. Após a instalação, elas estão prontas para o funcionamento.

A unidade básica funciona com a potência nominal de 380/460 volts, trifásica, de 50/60 Hertz (Hz). A alimentação do sistema de controle é fornecida por um transformador, que reduz a alimentação de suprimento para 18 e 24 volts, monofásica.

O controlador é um microprocessador Carrier Transicold Micro-Link 3. Ele funciona automaticamente para selecionar o resfriamento, conservar a temperatura ou o aquecimento, conforme necessário, para que então mantenha a temperatura do ponto de ajuste desejado (Set Point) dentro de limites muito próximos.

O controlador tem um teclado e um mostrador (Display) para exibir ou alterar os parâmetros de funcionamento. O mostrador (Display) também está equipado com luzes que indicam vários modos de funcionamento.

2.2Identificação da configuração

As informações da unidade são fornecidas em uma placa de identificação da unidade e etiqueta PED (ver Figura 2.1) localizada no lado direito do compressor, na parede próxima à seção do acionador de frequência variável (VFD). A placa de identificação fornece o número do modelo da unidade, número de série e número de identificação das peças (PID). O número do modelo (69NT40-601-XXX) identifica a configuração geral da unidade, enquanto o número PID apresenta informações sobre equipamentos opcionais específicos (fornecidos de fábrica para proporcionar a instalação em campo desses equipamentos) e as diferenças das peças detalhadas.

Em caso de problemas, consulte as informações da placa de identificação, anotando o número de série e do modelo antes de ligar para a assistência técnica. Essas informações serão necessárias ao entrar em contato com o técnico para que ele possa prestar o melhor atendimento.

Figura 2.1  Localização da placa de identificação e da etiqueta PED

Introduction00003.jpg 

Figura 2.2  Placa de identificação do equipamento

unit-nameplate.jpg 

Figura 2.3  Etiqueta PED (a partir de PID NT5010)

ped-label-5010.jpg 

2.3Orientações de instalação

1.A unidade de refrigeração é fornecida pela Carrier Transicold. A descrição das dimensões está disponível mediante solicitação.

2.O fabricante da caixa do contêiner é responsável pelas orientações de instalação e materiais. Consulte o fabricante da caixa para obter as instruções finais.

Instalação: A unidade de refrigeração deve ser inserida no contêiner de modo que os quatro flanges entrem em contato com o contêiner quase ao mesmo tempo e sem girá-la de maneira brusca. Introduzir a unidade no contêiner com ela inclinada sobre as forquilhas para que um flange bata primeiro com força no contêiner pode provocar danos graves ao equipamento.

2.4Descrições dos recursos

2.4.1Caixa de controle

As unidades são equipadas com uma caixa de controle que pode ser instalada com um trava porta.

2.4.2Leitura da temperatura - Temperatura do refrigerante

A unidade é equipada com um Sensor de Temperatura de Descarga do Compressor (CPDS), um Sensor de Temperatura do Evaporador (ETS) e um Sensor de Temperatura do Resfriador de Gás (GCTS).

2.4.3Leitura da temperatura - Temperatura do ar

A unidade é equipada com um Sensor de Temperatura Ambiente (AMBS), um Sensor de Temperatura de Retorno (RTS), um Sensor de Registro do Retorno (RRS), um Sensor de Temperatura de Suprimento (STS), um Sensor de Registro de Suprimento (SRS) e um Sensor de Temperatura de Degelo (DTS).

2.4.4Leitura da pressão

A unidade é equipada com um Transdutor de Pressão de Sucção (SPT), um Transdutor de Pressão do Tanque de Vaporização (FPT) e um Transdutor de Pressão de Descarga (DPT).

2.4.5Compressor

A unidade é equipada com um compressor alternativo dotado de conexões de sucção, descarga e processo.

2.4.6Serpentina do intercooler/resfriador de gás

A unidade é equipada com uma serpentina do intercooler/resfriador de gás com três fileiras usando tubos de parede reforçados.

2.4.7Evaporador

A seção do Evaporador contém uma serpentina do evaporador e aquecedores, dois motores de ventilador trifásicos e está equipada com uma Válvula de Expansão Eletrônica (EEV). Abrir um protetor interno do ventilador do evaporador desligará o equipamento.

2.4.8Tanque de vaporização

A unidade é equipada com um tanque de vaporização.

2.4.9Acionador de frequência variável (VFD)

A unidade é equipada com um acionador de frequência variável (VFD).

2.4.10Interrogador

As unidades que usam a função DataCORDER são equipadas com receptáculos para o interrogador a fim de permitir a conexão do equipamento e fazer o download dos dados gravados. Podem ser fornecidos dois receptáculos; um é acessado pela parte frontal do contêiner e o outro é montado dentro do contêiner (com os receptáculos do USDA).

2.4.11Conjunto de placas

Cada unidade é equipada com um conjunto restrito de placas contendo os diagramas e o esquema da fiação elétrica. Os conjuntos de placas são ordenados usando um número de peça base com sete dígitos e um número de dois dígitos com um traço.

2.5Descrições dos opcionais

Vários opcionais podem ser fornecidos de fábrica ou instalados em campo na unidade básica. Esses opcionais estão listados e descritos nos subparágrafos a seguir.

2.5.1Bateria

O controlador da refrigeração pode ser fornecido com baterias padrão substituíveis ou com um conjunto de baterias recarregáveis. As baterias recarregáveis podem ser instaladas no local padrão ou em um local protegido.

2.5.2Desumidificação

A unidade pode ser equipada com um Sensor de Umidade (HS). Esse sensor permite definir um ponto de ajuste de umidade no controlador. No modo de desumidificação, o controlador funciona para diminuir o nível de umidade dentro do contêiner.

2.5.3USDA

A unidade pode ser fornecida com conectores para sensores adicionais de temperatura, que permitem o registro dos dados de tratamento a frio, de acordo com as normas do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), usando a função DataCORDER integrada do controlador de refrigeração Micro-Link.

2.5.4Monitoramento remoto

A unidade pode ser equipada com um receptáculo para monitoramento remoto. Esse componente permite a conexão de indicadores remotos para COOL (RESFRIAMENTO), DEFROST (DEGELO) e IN RANGE (DENTRO DA FAIXA). Salvo indicação contrária, o receptáculo é montado no local onde está a caixa de controle.

2.5.5Módulo da interface de comunicações

A unidade pode ser equipada com um módulo da interface de comunicações. O módulo da interface de comunicações é um módulo escravo, que permite a comunicação com uma estação central mestra de monitoramento. O módulo responde a todas as comunicações e devolve informações pela linha de alimentação principal. Consulte o manual técnico do sistema mestre de envio para obter mais informações.

2.5.6Alças

A unidade pode ser equipada com alças para facilitar o acesso a contêineres empilhados. Essas alças fixas estão localizadas nos dois lados da unidade.

2.5.7Porta para o termômetro

A unidade pode ser fornecida com portas na parte frontal da estrutura, permitindo a introdução de um termômetro para medir a temperatura do ar de suprimento e/ou de retorno. Se estiver equipada com portas, serão necessárias uma tampa e uma corrente.

2.5.8Painéis traseiros

Os painéis traseiros de alumínio podem ter portas de acesso e/ou fixação com dobradiças.

2.5.9Cabo de 460 volts

Estão disponíveis vários modelos de cabos de força e conectores para o fornecimento principal de 460 volts. As opções de conectores permitem adequar os cabos aos requisitos de cada cliente.

2.5.10Prendedor de cabos

Estão disponíveis diversos modelos para o armazenamento de cabos de força. Essas opções são variações do protetor de cabos da seção do compressor.

2.5.11Sensor de posição da saída de ar (VPS)

A unidade pode ser equipada com um conjunto de reposição de ar fresco, superior ou inferior. Esse conjunto é disponibilizado com um sensor de posição da saída de ar (VPS) e também pode ser fornecido com filtros.

2.5.12Etiquetas

As etiquetas que listam as instruções de segurança e o código da função são diferentes, dependendo das opções instaladas. As etiquetas que estão disponíveis em outros idiomas estão relacionadas na lista de peças.

2.5.13Grelha do intercooler/resfriador de gás

As grelhas do intercooler/resfriador de gás são parafusadas (padrão) ou articuladas (opcional).