Section 9
|
Serial
Number / Seriennummer /
Serienummer: Manufacturing Date/ Herstellungsdatum / Fremstillingsdato: __________________
|
EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung / EU Overensstemmelseserklæring
We, manufacturer: Wir, der Hersteller / Vi, fabrikant: |
Carrier Transicold Pte Ltd 251
Jalan Ahmad Ibrahim |
Declare, under our sole responsibility, that the NaturaLINE Container Unit:
Erklären, eigenverantwortlich, dass die NaturaLINE Container-Einheit / Erklærer, som eneansvarlige, at NaturaLINE Container enhed:
Models (Modelle / Modellerne): 69NT40-601 - 100 to (bis / til) 199 |
are in conformity with the provisions of the following European Directives:
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien ist /er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver:
•Machinery
Directive 2006/42/EC following Annex VIII
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, folgender
Anhang VIII / Maskindirektiv 2006/42/EF, tillæg VIII
•Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU following Annex II
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
2014/30/EU, folgender Anhang II / Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv
2014/30/EU, tillæg II
•Pressure
Equipment Directive 2014/68/EU following Module A2.
Druckgeräte-Richtlinie (PED) 2014/68/EU,
folgendes Modul A2./ Direktiv 2014/68/EU, Modul A2 om trykbærende udstyr.
•PED
Notified Body / PED Dafür benannte Stelle
/ bemyndigende organ:
Bureau Veritas Services SAS nr 0062 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux,
France
Certification Number / Zertifizierungsnummer /
Certificeringsnummer: CE-0062-PED-A2-CPG001-20-SGP-Rev-B
•Radio
Equipment Directive 2014/53/EU Annex II (with select options)
Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
Anhang II / Radio udstyrs direktiv 2014/53/EU, tillæg II (med valgmuligheder)
This PED assembly
contains the following equipment which was subject to its own CE Marking:
Diese PED-Baugruppe enthält die folgenden
Geräte, die ihrer eigenen CE-Kennzeichnung unterliegen / Denne PED-montering
indeholder følgende udstyr, der er underkastet egen CE-mærkning:
Component |
Conformity Procedure |
|---|---|
Flash
Tank / Entspanner / Ekspansionstank |
Module A2 / Modul A2 Module A2 / Modul A2 Module B+D / Modul B + D |
The following Harmonized Standards were applied
for this equipment:
Folgende harmonisierte Normen wurden
für diese Geräte angewendet/ Følgende harmoniserede standarder blev anvendt
til dette udstyr:
Machinery Directive |
EMC Directive |
RED Directive / RED Richtlinie |
PED Directive |
|---|---|---|---|
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2006 EN 13857:2008 |
EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 55011:2009 |
EN/IEC 60950:2011, EN 62311:2008 EN 300 328 v2.1.1, EN 300 440 v2.1.1 EN 301 511 v12.5.1, EN 301 908-1 v11.1.1 EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-3 v2.1.1 EN 301 489-17 v3.1.1, EN 301 489-52 v1.1.0 |
EN 378-2:2016 |
The following technical standard was applied for this equipment / Folgende technische Norm wurde für diese Geräte angewendet// Følgende Tekniske standarder blev anvendt til dette udstyr: ISO 1496-2:2008
Person
established in Europe authorized to compile a copy of the Technical File:
In Europa ansässige Person, die berechtigt
ist, eine Kopie der technischen Dokumentation zu erstellen/ Ansvarlig
person i Europa udpeget til at udarbejde en kopi af den tekniske fil:
Shaun Bretherton
Service Engineering Manager of CTL Rotterdam
Pittsburgstraat 21 3047 BL Rotterdam, Netherlands
Nader Awwad, Engineering Director
Carrier Transicold
P.O. Box 4805
Syracuse, New York 13221, USA
(Authorized person to sign declaration on behalf of the manufacturer)
(Person, die zur Unterzeichnung der Erklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist / Bemyndiget person skal underskrive på vejne af fabrikanten)
Carrier Transicold Division, Carrier Corporation P.O. Box 4805 Syracuse, New York 13221 USA |
Part no. / Teilenr:
62-10144-114 Rev F |